结果:找到"sch part AD",相关内容89条
- 求助:今天导出sch是空的
- 今天到处几个sch,全是空的,试了几次都是如此,之前没遇到过这种情况,查询了一下,之前导出的文件大约都是几KB,今天导出的统一是612B,请工作人员帮忙查询一下问题所在!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: AD、sch 发帖人:小白two 发帖时间:2022-10-28 11:40:00
- 基本版BOM不提供供应商的编号
- 为啥新版的标准版BOM表不输出立创的部件编码了?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: supplier part 发帖人:caixf 发帖时间:2022-10-17 09:50:00
- 回收站还原的工程无法打开
- 回收站还原的文件在客户端左侧的文件列表中没有显示,在个人工作区中可以找到但是点击打开会打开eda的首页面但是不会打开工程
- 所属专栏: PCB设计 标签: 回收站,pcb,sch 发帖人:刘宇twt 发帖时间:2022-08-24 09:12:00
- 【求助】原件的多个PART导出到AD中被识别成多个原件了,是设置问题还是软件问题?
- AD版本16.1.2画好STM32原理图(3个part)之后,layout需要导出到AD中做些处理,结果发现在AD里面导出到PCB文件出现了3个STM32芯片,如何处理?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: sch part AD 发帖人:风之伤2020 发帖时间:2020-10-09 23:22:00
- 立创EDA导出的SCH文件,在AD19中打不开
- 无论是在线版还是桌面版,导出的SCH文件,在AD19.0.10(Build269)中打开都显示错误,显示"Loadfileerror:Undefinedobjectbinarycode0",然后打开的文件都是空白。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导出 SCH AD2019 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-07-25 18:19:00
- 强制更新后,SCH的BUG
- 选中一组元件拖动,拖到位置后,点击左键能够放下,但选中的红框无法取消,无论是右键还是ESC,已给QQ号发了视频。LCEDA加油!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: SCH BUG 发帖人:PowerBear 发帖时间:2020-04-16 22:20:00
- AD会删客户文件吗?
- 一个奇怪的经历,AD绘制的PCB使用嘉立创下单助手下单后,PCB工程文件会丢失?第一天晚上改了一部分文件,时间在0:24分左右;第二天又改了一部分,改完打压缩包使用下单助手上传嘉立创,关机后再次打开发现当天改的全部丢失损坏或损坏,包括上传的压缩包都没有了,全部被删除,回收站没有,工程文件损坏,由于原理图没有改,还是昨天的时间,没有损坏,损坏的都是最新的文件,说明有某种程序暗中操作了,连那个保存历史备份的历史文件夹也被干掉了,而且是按照时间来的,最新的几个小时内的文件会损坏,PCB打开是空的,已经碰到过两次这种情况,每次都是上传嘉立创后出现;第一次是在家里电脑上传的,移动硬盘到公司里发现丢失文...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:Tesla 发帖时间:2019-11-23 16:46:00
- [不知道是不是BUG]一个工程下多张SCH的问题
- 新建一个工程,命名为Project,下建立两个SCH,分别命名为SCH_A和SCH_B。现在打开SCH_A,标签页上显示Project而非SCH_A,再打开SCH_B,内容已经切换了,标签页上仍然是Project。标签页不切换,使用上非常不方便啊。打开SCH_A:打开SCH_B:PS:望眼欲穿离线版,断网的PC和出差不稳定的网络把头发都愁白了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: SCH 发帖人:PowerBear 发帖时间:2019-05-21 22:22:00
- AD的版本兼容问题之漏阻焊开窗(请用Gerber文件下单)
- 今天发现一个问题。客户使用我们的小助手下单的时候,展示的图形是正常的,主要是指下图四个大阻焊开窗。但是真正处理完的工程资料后,发现这四个位置并没有开窗。分析原因。这个原因主要是由于客户layout时使用了高版本的AD软件,这四个位置的焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,使之在输出Gerber的时候可以输出对应的阻焊开窗。如下图所示,给Track设置了Manual属性,输出的时候就会有阻焊开窗。但是如果使用低版本的AD打开这文件,是识别不了这个属性的,就会默认输出没有开阻焊...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-11 14:36:00
- AD中如何原理图原件旋转45度?或者在库中旋转45度。
- 如何原理图原件旋转45度?或者在库中旋转45度。shift+space没效果有实践过的朋友吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD sch 发帖人:niba 发帖时间:2017-07-24 09:38:00
返回